This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2624:使用波形合成器设计波形

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2624, DRV2667, DRV2603, DRV2625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1507323/drv2624-use-wavesynthesizer-to-design-waveform

部件号:DRV2624
主题中讨论的其他部分: DRV2667DRV2603DRV2625

工具/软件:

尊敬的团队:

我们对 DRV2624软件感到困惑、能帮我们解决该问题吗?

似乎波形合成器可以设置安培、持续时间、重复次数、上升和下降时间、  

  所以我们可以用它来设计一个波形?活动波形部分显示实时波形还是目标波形。

(我们以前通过参考 DRV26x4 RAM 操作- External.pdf 来设计波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 DRV2667工具与 DRV2624工具不同。 DRV2667工具更为先进。  

    在 Haptic Control Console 中、请选择 Tools -> RAM Manager -> DRV2624。

    接下来、您可以右键点击"Waveforms"(波形)文本并选择"Add"(添加)。 这将弹出一个窗口、允许您添加一个 Volt-Time 对。 您可以通过展开效果并右键单击"数据"文本、在单个效果内创建多组 Volt-Time 对。 您也可以通过再次右键点击波形并创建新点来实现多种效果。  

    一旦您创建了一些效果、您就可以 以 不同格式(如.h 或.xml)导出数据。   您可以使用.xml 格式生成更复杂的波形、然后导入文件。 这种方法比单独创建每个数据点要容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    您能帮助提供 DRV2624和 DRV2603之间的比较吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    DRV2603是一款非常简单的器件。 请参阅以下比较:

    器件型号

    DRV2603

    DRV2624
    DRV2625

    支持执行器

    LRA/ERM

    LRA/ERM

    输入电压

    2.6V–5.2V

    2.7V 至5.5V

    和三个输出级

    D 类

    D 类

    最小负载

    8 Ω

    8 Ω(4 Ω OC 检测)

    共振跟踪

    是的

    是的

    LRA 自动谐振支持

    140Hz–220Hz

    45 Hz - 300 Hz

    自动超速驱动

    是的

    自动制动

    是的

    是的

    集成库

    是(DRV2625)

    音频到触觉

    RAM

    1KB (DRV2624)

    I2C 接口

    否(PWM 控制)

    是的

    外部触发器

    是的

    中断引脚

    是的

    正弦波驱动

    是的

    待机标识

    (VREG = 1.8V、VDD = 3.6V)

    不适用

    VDD = 1.55-2uA

    关断 Iddq

    (VREG = 1.8V、VDD = 3.6V)

    VDD = 0.3–3uA

    VDD = 105-180nA

    从关断状态启动

    1.3ms

    1ms

    诊断

    阻抗

    封装类型

    封装尺寸(mm)

    QFN

    2.0 x 2.0

    WCSP

    1.5 x 1.36