This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412DDWEVM:PVDD 和 AMP;GVDD 电源电压问题(崩溃)

Guru**** 2427060 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1513305/drv8412ddwevm-pvdd-gvdd-supply-voltage-problem-crash

器件型号:DRV8412DDWEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8412

工具/软件:

您好:

我们使用了 DRV8412设计了一个电路。 我们在2FB 模式下运行。 它的开关没有问题。 但是、我们遇到的电源问题如下所示。

我们从 PVDD 线路提供48V 电压。 我们提供来自 GVDD 线路的12V 电压。 (独立电源)如果我首先打开 GVDD 电源、然后打开 PVDD 电源、PVDD 线路会崩溃(如短路)。 但是、如果我先断开 PVDD 线路、然后再打开 GVDD 线路、就没有问题。

我们还检查了 PWM 输出。 没有不受控制的 PWM。 可能导致此问题的原因以及我们应该采取哪些措施来解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请留出24小时的时间进行审核。 明天我将提供更多信息。  

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这种 行为似乎有点奇怪。 我们通常建议在 PVDD 电源之前打开 GVDD 电源。 如果可能、您能否提供两个电源的示波器捕获以及 PVDD 变为低电平时的触发器。  

    此外、您能否尝试为 GVDD 供电、然后逐渐打开 PVDD 电源、看看相同的问题是否仍然存在。  

    此致、

    David