This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:TRG1 &2引脚配置(如果未使用)

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514117/drv3901-q1-trg1-2-pin-configuration-if-unused

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

如果未使用 TRG1和2引脚配置、建议采用什么配置? 我们可以将该 PIN 悬空吗? 因为我看到有内部下拉电阻器。  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    客户是谁、应用程序是什么?

    他们计划如何触发(SPI?) 触发信号来自哪里?

    您能告诉我他们的系统级安全目标吗?

    这是一个相对较弱的内部下拉电阻、如果未使用、则应使用外部上拉/下拉电阻。

    此致、

    Keerthi