This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:MCF8329 EVM

Guru**** 2427290 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512027/mcf8329evm-mcf8329-evm

器件型号:MCF8329EVM
主题:MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在尝试使用 Motor Studio 和 MCF8329A 运行电机。 我加载 BLDC Pump 3A json 文件。 当我使用运行 MPET 来运行 MPET 时、电机会在延迟一段时间后开始旋转、但并不会停止。 MPET 在没有任何结果的情况下继续运行。 有时它会停止运行。

我使用3000RPM 的转速和0.8欧姆的电阻、使电感值保持不变。 BEMF 亮起。

 为什么它永远不会结束? 电机平稳运行、但不会停止。

我可以做什么?

 

16:11:59:126 |:开始电动机 Ke 测量...(在此期间电动机将缓慢旋转)

16:11:56:542 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

16:11:56:532 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:11:56:530 |:电动机 ke 测量 error...checking 的故障。

16:11:22:484 |:开始马达 Ke 测量……(你的马达在这段时间会缓慢旋转)

16:11:21:655 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

16:11:21:655 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:11:21:652 |:关于故障的电动机 ke 测量 error...checking。

16:10:57:798 |:开始电动机 Ke 测量...(在此期间电动机将缓慢旋转)

16:10:57:394|:运行 MPE...

16:10:31:360 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:10:30:524|:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

16:10:30:516 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:10:30:514 |:电动机 ke 测量 error...checking 的故障。

16:9:56:465 |:开始马达 Ke 测量……(你的马达在这段时间会缓慢旋转)

16:9:55:746 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

16:9:55:743 |:开始电动机 Ke 测量...(在此期间电动机将缓慢旋转)

16:9:55:737 |:电动机 ke 测量 error...checking 的故障。

16:9:38:717 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:9:38:254|:检测到故障:APP_RESET

16:9:32:622 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:9:31:246|:运行 MPE...

16:8:59:349 |:开始电动机 Ke 测量...(在此期间电动机将缓慢旋转)

16:8:58:552 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

16:8:58:551 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:8:58:549 |:电动机校准 error...checking 查看故障。

16:8:38:95 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:8:35:870|:加载的默认寄存器设置。

16:8:21:856 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

16:8:21:856 |:电动机 ke 测量 error...checking 的故障。

16:8:21:74 |:开始电动机 Ke 测量……(在此期间电动机将缓慢旋转)

16:8:21:74|:电动机 ke 测量 error...checking 的故障。

16:8:15:47 |:开始电动机 Ke 测量……(在此期间电动机将缓慢旋转)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    一些快速检查

    MCF8329A 需要对 R、L 进行编程(测量遵循数据表中所述的步骤)

    2.不启用速度环路测量、将某个非零值编程到 SPD_LOOP_KP、SPD_LOOP_KI、然后仅运行 KE

    3.一旦 KE 成功,然后运行机械

    在运行机械装置之前、请在电流模式下测试电机。

    WHA 是否使用了分流电阻值? 您还可以共享使用的 JSON。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    U:\Motor\RunningMotorwithMotorStudio.docxI 已在控制配置马达参数中给出 R=0、45和 LQ=0972mH、LD=0828的值。

    我正在使用 json 文件8。  从以下链接获取 BLDC_Pump_3A_200Hz_MCF8329A_v1.json (可在高达5A 的电流下工作)。

    https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1437218/faq-mcf8316c-q1-spinning-bldc-motors-with-motor-studio---default-json-files-for-different-specifications?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

    TI 网站上没有如视频中所示的默认 json 文件。

    按下 Run MPET 时、电机继续运行。 日志如下所示

    15:24:8:590 |:无法检测到任何 MPET 故障。 请检查调优文件。

    15:24:8:590 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间、马达将缓慢旋转)

    15:24:8:588 |:电动机 ke 测量 error...checking 的故障。

    15:23:0:462 |:开始马达 Ke 测量...(在此期间马达将缓慢旋转)

    15:22:56:416 |:运行 MPE...

    15:17:5:813|:加载的默认寄存器设置。

    15:17:5:510|:检测到故障:APP_RESET

     e2e.ti.com/.../RunningMotorwithMotorStudio.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tahir:

    感谢您分享详细信息。

    我们将在本周前做出回应、  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.