This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316A:使用外部3.3V 电源、而不是内部降压转换器

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1503628/mct8316a-using-external-3-3v-supply-instead-of-internal-buck-converter

器件型号:MCT8316A

工具/软件:

您好!

我们在设计中使用 MCT8316A、但不打算使用内部降压转换器。

关于应用手册 SLAA643、可以看出可以为 FB_BK 提供外部电压源、并省略降压转换器的电容器和电阻器/电感器。

我的问题是、我是否需要在给器件上电之前配置任何寄存器? 或者、我是否只需应用3V3、然后更改相应的寄存器以禁用降压转换器并正常继续?

此致、

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    我们将于本周五度假、我们的目标是在周一前做出回应。

    降压将在引导期间和引导应用程序根据需要更改值后启用。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    很抱歉、我方面没有及时回复。

    您需要禁用栅极驱动寄存器中的降压稳压器、但应确保先施加 VM、然后再向 FB_BK 供电。

    此外、确保 FB_BK 不应超过6V;

    谢谢、此致

    Venkatadri S.