This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:相对于 VBAT 或 GND 的离线短路检测

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515117/drv8873-q1-offline-detetction-of-short-circuit-against-vbat-or-gnd

器件型号:DRV8873-Q1
主题:DRV8873中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

使用 DRV8873时、是否可以相对于 VBAT 或 GND 检测离线短路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabel:

    能否为问题提供更多背景信息、应避免哪些问题?  利用 OCP 功能、如果存在短路、该器件将关断栅极驱动器。

    此致、

    Joshua