This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825:设计验证

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462, DRV8434, DRV8434A, DRV8825, DRV8825EVM, DRV8461, DRV8434S, DRV8452, DRV8436

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512743/drv8825-design-verification

器件型号:DRV8825
主题中讨论的其他器件:DRV8461、DRV8462 、DRV8434A、DRV8434、 DRV8434SDRV8452DRV8436

工具/软件:

我可以将这款步进电机驱动器与 Arduino Uno 配合使用来控制步进电机吗?
此外、我创建了一个包含该驱动程序的 PCB 设计、我想对其进行验证。 您的设计团队的人员可以看一看吗? 请让我知道让我的设计审查的流程—我应该提交 Gerber 文件、共享 KiCad 项目还是安排电话进行演练。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasuki:

    感谢您的提问。

    Unknown 说:
    我能否将这款步进电机驱动器与 Arduino Uno 配合使用来控制步进电机?

    DRV8825是一款非常受欢迎的通用双极步进电机驱动器、在互联网上提供了大量的原理图和 Arduino 草图示例。 您可以搜索这些内容并轻松找到它们。  

    除此之外、我们在数据表中提供了应用信息、并在 DRV8825EVM 网页中发布了 DRV8825EVM 原理图和 PCB 文件。 如果您想查看您的原理图、请在此主题中上传原理图的 pdf 文件。  

    也就是说、我们有几款具有新功能和新技术且易于使用的新一代步进驱动器、比如 DRV8825。 一些示例包括 DRV8434、DRV8436、DRV8434S、DRV8434A、DRV8452S。 DRV8452、DRV8461和 DRV8462。 例如、DRV8434将以更高的微步进和智能调优衰减模式使步进电机非常平稳地运行。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../arduino-and-stepper-driver-design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vasuki:

    我们仅查看了您原理图中的 TI DRV8825部分。 整体看起来不错。 观察结果:MODE0、1和2引脚通过内部下拉保持悬空。它们为0、0、0、0、设置电流为71%的全步进模式。 nENBL 引脚悬空、使用内部下拉电阻、器件始终启用。 如果您想将来更改步进模式、或者为将来使用的高电源轨和低电源轨提供 DNP 0欧姆电阻器、则可以将这些引脚连接到 MCU 的 GPIO。

    nSLEEP 和 nRESET 引脚通过内部下拉电阻悬空。器件将处于睡眠模式、不会运行并永久处于复位状态。 如果您想通过固件控制睡眠和复位功能、可以通过1k 串联电阻将这些引脚连接到 V3P3OUT、或者使用 MCU GPIO 驱动这些引脚。

    DECAY 引脚悬空、因此将处于混合衰减模式。 对于全步进模式、请使用慢速衰减、通过0 Ω 电阻器连接到 GND 使引脚处于低电平。 如果您将来更改为微步进、则可以移除用于混合衰减的电阻器。  

    最好在 AOUT1、AOUT2、BOUT1和 BOUT2与 GND 之间提供4.7nF 电容器、在连接器 J5和 J8附近提供4个电容器、以帮助在连接和断开电机导线期间提供外部 ESD。  

    有关布局、请遵循数据表中的指南-请参阅下面的。

    此致、Murugavel