This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:电机无法正常工作

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515650/mcf8329evm-motor-is-not-working-properly

器件型号:MCF8329EVM

工具/软件:

我们尝试使用 MCF8329 EVM 运行电机、但在开环中运行时遇到问题。 未按照要求实现电机转速。

我们需要您方面的技术支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请分享电机规格(电流、R、L、KE (可选-使用 MPET 进行测量))

    提供有关该问题的更多详细信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.