This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:最大频率

Guru**** 2595310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512632/drv8161-maximum-frequency

器件型号:DRV8161

工具/软件:

您好、

由于 CSA、成本和电荷泵的原因、我计划将该驱动器用于与电机控制不同的用途。 但是、它没有指明该器件的最大频率是多少。 我见过一篇论坛帖子、其中您指示100kHz 频率已经过测试、可以接受。 您能否提供更多信息? 也许一些讨论如何估算最大频率的信息。 我不希望使用超高频率、像200kHz 这样的频率应该就足够了。 此外、在我的应用中、在某些情况下、电荷泵可能需要持续使 MOSFET 保持导通状态、是驱动器的功能、还是电荷泵面向仅在几毫秒内发生100%占空比的电机控制器用例? 为了调整栅极下拉电阻的大小、最好知道电荷泵的额定电流。

如果无法实现这一点、您能告诉我如何对包含电荷泵的半桥驱动器进行滤波吗? 您网站中的半桥驱动器筛选器不包括该筛选器、因此在 A 中手动检查它们是一种痛苦。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问! 该团队将在本周做出回应。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    1.最大测试频率高达200kHz。 它应该可以运行、但为什么需要200k 而不是100k 或150k? 使用这样的高 PWM 频率时、有一些注意事项。 虽然200kHz 在电子器件的宏伟方案中不是"快速"的、但它对于这些器件所受的电机应用来说速度相当快。 我通常看到的典型 PWM 频率值约为20kHz 至100kHz。

    2.该器件的涓流电荷泵和自举架构可在需要的时间内支持100%占空比,但当进行90-99%的高非100%占空比时,会面临挑战。 这是因为在恒定的100时、BST 不会持续耗尽、涓流电荷泵可以提供剩余的电荷来保持 FET 导通。 这不会是问题。 当涉及开关时就会出现问题。

    提到时、我看到的栅极下拉的典型电阻值为100k Ω。 该值不应导致任何问题。 但是、如果我没有错、除非低侧导通、否则该电阻器不会有电流消耗?

    关于非100%高占空比的挑战、200k 的开关时间将为您提供5us (50%时为2.5A/2.5)、这确实 可以缩小 MOSFET 开关的时序。 但是、如果您只想在模糊的时间内增强一个 FET、那么它应该没有问题。

    如果需要、有关系统和应用的更多信息有助于了解不同器件的建议。 例如:电源电压、负载类型等

    请告诉我、这是否为您提供了您所需的所有信息、或者我是否误解了您的请求。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    如我的帖子中所述、它不用于电机控制。

    只要栅极为高电平、下拉电阻器就会耗散、因为 Vgs 等于10V 或任何值。 这是非常基本的,你的回答的不确定性使我质疑你提供的信息的可靠性。

    我了解高占空比问题。 如何计算最大可用占空比?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您能否分享计划使用的 MOSFET 的器件型号? 获得此信息后、就可以帮助您计算最大可用占空比。

    谢谢

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、MOSFET 是 BSZ146N10LS5ATMA1

    谢谢。此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我直接根据  BSZ146N10LS5ATMA1数据表中的信息运行了一些计算。

    如前所述、PWM 频率将限制开关窗口、因此会限制可用的占空比。

    那么、假设 PWM 频率为200kHz、开关周期为5us。  

    例如、在80%的占空比下、半桥的高侧和低侧分别为(4us/1us)。

    将 MOSFET 中的值代入我们提供的内部计算器工具、我们可以查看 VDS 下降时间目标的理论开通图、防止出现 EMI 问题。 (由于 MOSFET 尺寸小并希望避免 EMI、因此使用16mA 的 IDRIVE 设置)  

    这表明在200kHz 下、超出占空比范围(30%-70%)(0%和100%除外)的任何内容都是不可行的。  

    另一个限制器将对 BST 电容器充电、该电容器也将处于~1至1.5us 的范围内。

    将 PWM 频率减半至100kHz 将使占空比范围扩大到 介于(15%-85%)之间的任何值

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joseph、感谢您的分析。

    我希望切换速度更快,但显然我已经达到了物理极限,将不得不使用一个大散热器来补偿。  

    此致