This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:有关 EVM 版本差异的问题

Guru**** 2427400 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCF8316AEVM, MCF8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1512346/mcf8316c-q1-question-about-evm-version-difference

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8316AMCF8316AEVM

工具/软件:

您好、专家

我想使用 MCF6316C-Q1。 但是、该 EVM 只有 MCF8316AEVM 和 MCF8316DEVM 。哪一个 EVM 更适合我了解  MCF6316C-Q1的更多信息

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    在 MCF8316AEVM 上使用了 MCF8316C-Q1 (将 MCF8316A 替换为 MCF8316C-Q1)、您可以订购此 EVM。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri

    感谢您的快速答复。  MCF8316A 与 MCF8316C-Q1之间的差异是什么。 我是否可以 直接使用 MCF8316A EVM 来学习它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    我们建议您使用 MCF8316C-Q1 EVM 进行开发、因为它们是我们的较新器件。 MCF8316A 版本稍旧、该器件中的勘误表在较新的器件中已修复。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin

    我们 现在是否有 MCF8316C-Q1 EVM? 您能告诉我器件型号吗? 我想按 ZSI 订单申请。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    您可以从 MCF8316C-Q1页面订购、较新的 EVM 会填充 MCF8316C

    此致、
    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin

    我在 MCF8316C-Q1数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com 页面中进行搜索。 但我找不到  MCF8316C EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    EVM 名称仍然使用 MCF8316AEVM、但被 MCF8316C-Q1替换。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri

    感谢您的答复。 谢谢