工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我正在从事电机控制项目" TIDA-010936_ganhfmd" 将 TI 快速电流环路(FCL)与 BLDC 电机结合使用。 多个器件 Launch-XL-F28P65x & DRV8343S EVB 。
我们将控制电机的位置。 在空载运行时没有问题、但施加负载后、EVB 的电压端子 H4上存在明显的压降、但同时电源端子上没有压降。 该电压与负载呈线性关系。 电源可以提供60A 的电流、但负载电流几乎没有10A、因此没有必要考虑电源无法提供负载电流。
自举电容器有什么关系吗? 任何建议都将大有帮助。
电机电压为12伏。
观察到电源波动(8V 至13V)。
谢谢、此致
Raghu