This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462:电流精度

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516276/drv8462-current-accuracy

器件型号:DRV8462

工具/软件:

您好的团队、

我们正在考虑将其用于具有各种电流值的电机。

如果满量程设置为10A 或3A、1A 的精度是否会发生变化?

考虑到满量程、设置为3A 时1A 的值为33%、设置为10A 时1A 的值为10%、那么说3A 设置更准确是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kobayashi-San、

    感谢您的提问。

    lin lin 说:
    如果满量程设置为10A 或3A、1A 的精度会发生变化吗?

    是的、它会发生变化。 请在数据表中查看以下信息。 对于使用外部 VREF 输入的满量程电流的40%至100%、精度将在-5%至4%之间。 因此、对于采用 DDW 封装的此器件、该范围为2A 至5A; 对于 DDV 封装、该电流范围为4A 至10A

    此致、Murugavel