This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:逆变器

Guru**** 2430620 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514907/mcf8329evm-inverter

器件型号:MCF8329EVM
主题:MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

如果弱磁区域中所需的 Id 磁通减弱会使定子电流变大、那么总相电流中将会发生什么情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以配置弱磁限值、电机需要达到我们设置的限值所需的 Id 值。

    如果 Id 较高、则电机可能会根据负载所需的扭矩失速。

    相电流为 Id**2+IQ**2、可钳位以限制我们设置的值。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何为 ipmsm 电机设置最佳 MTPA ID 电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakaran:

    您需要启用 mtpa 、然后设置 peri_config1[SALIENCY_PERCENTAINCE]、尝试不同的值、直到看到性能得到改善。

    开始之前、在参数中保留 Ld=Lq、器件将根据 SALIENCY_PERCENTAGE 计算 Ld、Lq。

    如需了解更多信息、请参阅数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要参考哪一个数据表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karunakaran:

    MCF8329A 数据表。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.