This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8874:关于上电状态

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515413/drv8874-about-power-up-status

器件型号:DRV8874

工具/软件:

您好:

我对 DRV8874PWPR 有疑问。

我发布了以下有关 DRV8874PWPR 的问题。

◆目录
关于数据表第11页上的模式选择、
根据说明、它由上电时 PMODE 引脚的状态决定。
您能否确认"上电"是指哪种状态?

我个人认为、要么是当 VM 引脚为输入时(开始内部稳压器运行)
或 nSLEEP 引脚从低电平变为高电平时保持低电平。

此致、

Yuto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    是的、上电意味着当 VM 在4.45V 左右达到上升 UVLO 阈值时。  

    此致、

    David