This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:纹波计数可以支持的最大速度是多少?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1514786/drv8214-what-s-the-max-speed-that-ripple-counting-can-support

器件型号:DRV8214

工具/软件:

尊敬的专家:

我想知道如何计算纹波计数可以支持的最大速度。 您可以参考一下吗? 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    最大 PWM 频率为200kHz。  

    此致、

    David