This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849:采用 DRV8849的三相步进电机控制

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517528/drv8849-3-phase-stepper-motor-control-using-drv8849

器件型号:DRV8849

工具/软件:

你好、团队。

我正在调查是否有任何产品能够使用电流控制来驱动三相步进电机。
根据以下 ADI 站点、TMC5062似乎可用于控制具有电流控制的三相步进电机。

https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/app-notes/an-030.pdf


我相信 TI 的 DRV8849具有类似的功能。
TI 的电机驱动器能否为三相步进电机执行电流控制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kimura-San、

    您重点介绍的器件内部支持三相电机、因此它能够使用这些特定配置驱动这些步进电机。 DRV8849具有四个全桥、其内部分度器硬编码用于驱动两个双极步进电机。 双极步进驱动器无法支持对三相步进电机的控制。  

    也就是说、您可以从三个半桥构建三相步进驱动器、并使用外部 MCU 创建驱动控制逻辑。 下面是一个 TI 解决方案示例、《 使用 BLDC 电机驱动器驱动三相步进电机参考设计》。 我们的产品系列中有多款多种半桥驱动器(多达4个)、这些驱动器具有各种可能合适的电压和电流能力。 谢谢你。

    此致、Murugavel