This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:步数检测方法

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517536/drv8899-q1-step-number-detection-method

器件型号:DRV8899-Q1

工具/软件:

いつも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。μ s
モーター出力電流波形を見る以外に、モータードライバーが何ステップに設定されているかを調べたいです。μ s
何か良い方法はありますか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ando-San:

    感谢您的提问。

    您说、"我想检查电机驱动器设置的步数。" 这些驱动器是开环步进驱动器。 通常、用户会跟踪 MCU 发出的 STEP 脉冲数量计数、以跟踪电机位置。 谢谢你。

    此致、Murugavel