This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:内部数字振荡器的频率是多少?

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517694/drv8434-what-is-the-frequency-of-the-internal-digital-oscillator

器件型号:DRV8434

工具/软件:

DRV8434的内部数字振荡器的频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo:

    该器件的内部数字振荡器约为10至12 MHz。 客户是否对内部数字振荡器有任何具体问题? 谢谢你。

    此致、Murugavel