This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:为采用24V 100W 3000RPM 12极 BLDC 电机的 MCF8316A 请求.json 寄存器文件

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8329A, MCF8316A, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515677/mcf8316a-requesting-json-register-file-for-mcf8316a-with-24v-100w-3000rpm-12-pole-bldc-motor

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他部件: MCF8329AMCF8315C

工具/软件:

TI 团队大家好、

我目前正在使用 MCF8316AEVM 和 Motor Studio GUI 处理一个 BLDC 电机控制工程。

以下是我使用的电机转速规格:

-电压:24V
功率:100W
-额定转速:3000转/分
-额定电流:5.95A
-极数:12个(6个极对)
-传感器类型:无传感器
-用例:通用应用

您`提供兼容的 R θ`.json 寄存器配置文件、该文件可以加载到 Motor Studio GUI 中、以进行初始设置和调优?

如果可能、我还会感谢任何基于这些规格的建议调优参数(MPET 值、环路增益等)。

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第一建议是将 MCF8329A 用于100W 应用、因为 MCF8316A-Q1可在高达50W 的功率下使用。

    您仍可以评估电机旋转情况、并在短时间内以3000rpm 的转速运行。

    我建议您使用最新的 Motor Studio、并使用 SamrtTune 功能来调优电机。

    您可以获得 MCF8316C 页面并查看视频演示。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Venkatadri、

    感谢您的答复和建议。

    我知道 MCF8316A 通常建议用于功率高达50W 的应用。
    但是、根据数据表规格(VM 高达60V、峰值电流~8A)、器件似乎能够在某些条件下处理功率高于50W 的电机、例如占空比有限、适当的热管理和电流限制。

    我想继续使用 MCF8316A 评估24V、100W、3000RPM、12极 BLDC 电机以进行短时间测试。
    您是否可以为此用例共享合适的.json 寄存器配置文件或建议的 SmartTune 设置?

    请提供任何指导。

    此致、
    [您的姓名]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以使用 SamrtTune、不需要加载任何 JSON、GUI 会在完成 SamrTune 运行后生成 JSON。

    您需要最新的 Motor Studio、也请观看有关 SmartTune 的演示视频。

    我可以在下周初提供更详细的信息。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、SmartTune 仅在 MCF8315C 和 MCF8316C 器件上受支持。 我当前正在使用 MCF8316A、需要一个相应的.json配置文件。 请您提供相应的.json代码。

    4o
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在明天提供更多信息。

    我们建议为新设计使用 MCF8315C/D 和 MCF8316C/D。  

    我将在明天之前提供改进详情、我今天是 OOO。  

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Junsung、

    Venkatadri 不在办公室、从现在开始我将查看这个 e2e。

    如有任何机会、您可以切换到我们的新器件- MCF8316C/D ? 虽然我们很乐意为您评估 MCF8316A 提供支持、但建议您使用我们的较新器件进行设计、因为 MCF8316A 中的一些错误已在较新器件中修复。 您可以订购 MCF8316C 样片并在板上进行替换。

    请告诉我您是否可以这样做、否则让我们讨论一下配置。

    此致、

    Sachin S.