This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:外观异常

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516917/lmd18200-abnormal-appearance

部件号:LMD18200

工具/软件:

批次 LMD18200-2D/883:2347数量:160件(所有组件都存在导联之间金属过剩的现象、某些组件小于标准要求、可接受)

共提交了160份接收材料。 随机选择了3个 DPA、其余157个接受了筛查。 其中有20人被移交

剩下的137人中有53人在外观上合格(其中48人是金定位点,5人是银定位点)。 有84种不合格产品(3种在外壳上有裂缝和掉落的瓷器、1种是空心壳、80种在引线之间的多余金属高于标准)。

请帮助确认这是否正常

 多余的金属焊料

 外壳型腔

 外壳边缘的瓷器掉下来了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hui、

    感谢您的问题。 让我在内部进行检查、然后再联系您。

    谢谢、

    Ibinu