This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8329-Q1:适用于 MPQ6539的最佳交叉型号

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517171/drv8329-q1-best-cross-for-mpq6539

器件型号:DRV8329-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

您能帮我们推荐 MPQ6539的最佳交叉参考吗? 60V 足以满足需求、优先选择低成本。

此工程没有功能安全要求。

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    其工作电压是60V 吗?

    他们是在寻找 SPI 还是硬件设备?

    此致、

    Yara