This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2650:LMG2650的可用性

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517063/lmg2650-availibility-of-the-lmg2650

器件型号:LMG2650

工具/软件:

您好:  

元件目前处于预量产状态、未提供样片。

我计划在设计中使用 LMG2650。 我担心的是,在3到6个月内,我没有得到第一批原型的部分。

您是否知道产品再租赁的时间线?

是否可以事先获取样片?

我是否应该使用其他设备?

此致

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我在这里咨询产品营销团队、以了解 LMG2650的产品发布状态和样片的供货情况。

    此致、

    Adithya Ankam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我正在与 Adithya 合作、可以在此处提供更多更新信息。
    我们的团队知道 TI.com 上有现货、但随着我们制造更多材料、我们会在接下来的2-3个月内投入到库存中。
    LMG2652 已完全推向市场、并且与 LMG2650完全是引脚对引脚的、唯一的区别是 RDSon。 我们应该更快地为该器件准备好器件。 您始终可以使用一个 RDSon 进行评估、然后在器件有货后换用另一个 RDSon 进行评估

    谢谢、
    Zach S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我可以将 LMG2650用于该设计。  

    期待获得更新

    此致

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jan、

    我们将在获得 LMG2650的库存后进行更新。

    谢谢、

    Adithya Ankam