This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301:DRV8301相关问题

Guru**** 2349670 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517708/drv8301-drv8301-related-issues

器件型号:DRV8301

工具/软件:

您好:

两个 MCU 控制四个电机。 当4个电机同时工作时、快速提高2个电机的转速或同时提高4个电机的转速、1个电机将紧急停止。 nFault 引脚会被拉至低电平、在读取寄存器时出现欠压错误。 附件为示意图。 请帮助分析原因、并检查原理图是否存在任何问题。 谢谢!

e2e.ti.com/.../0763.DRV8301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是因为同时快速增加2个或4个电机的速度将导致对电源的需求非常大、从而导致电源电压下降、从而触发 DRV 器件的欠压保护。  

    器件正常工作在这种情况下、您需要确保供应能够非常快速地处理这种大量需求。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是因为同时快速增加2个或4个电机的速度将导致对电源的需求非常大、从而导致电源电压下降、从而触发 DRV 器件的欠压保护。  

    器件正常工作在这种情况下、您需要确保供应能够非常快速地处理这种大量需求。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是因为同时快速增加2个或4个电机的速度将导致对电源的需求非常大、从而导致电源电压下降、从而触发 DRV 器件的欠压保护。  

    器件正常工作在这种情况下、您需要确保供应能够非常快速地处理这种大量需求。

    谢谢您、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件的欠压保护电压是多少、可以通过寄存器对其进行配置?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    该器件在此处具有5.9V 下降和6V 上升时所见的电压保护电平:

    这 无法通过该器件上的寄存器进行配置。

    谢谢您、

    Joseph