This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200QML:LMD18200QML 相关问题

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518578/lmd18200qml-lmd18200qml-related-issues

器件型号:LMD18200QML

工具/软件:

您好、

客户最近对收到的 LMD18200-2D/883进行了 X 射线检查、检查结果如下:
某些部件的密封宽度小于设计宽度的25%。 根据 MIL-STD-883G 方法2012.7第3.10.2.2-e 条、X 射线检查被视为不合格。
关于以上结果、客户提出了以下两个问题。 请帮助回答这些问题。 谢谢你。

1、为什么密封宽度小于设计宽度的25 %?
2、原厂在出厂前是否对 MIL-STD-883G 方法条款进行了测试? 您有测试报告吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您的问题。

    我在内部进行检查。 同时、您能帮助解决此器件的顶部标记问题吗? 器件图片将会非常有帮助。

    谢谢、

    Ibinu