This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:AOUT/BOUT 处的反电动势

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518670/drv8836-back-emf-at-aout-bout

器件型号:DRV8836

工具/软件:

您好、

对于该 IC、我相信电机电压:VM = VCC。
如果 VM 的反电动势导致 AOUT/BOUT 超过 VCC 电压、它可以在多大程度上容忍?

额定 VCC 为7V、因此我认为将容差范围考虑为7V 是正确的。
客户询问 AOUT/BOUT 的额定电压、所以我要求确认一下。

在客户的系统中、当 AOUT/BOUT 上升(但时间很短)时、会观察到超过 VCC 的电压。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    感谢您的提问。

    此器件的绝对最大值为7V。一般来说、VM / VCC 不得超过7V、以确保器件在其使用寿命内保持完整性。 应用程序的操作 VCC 是什么?

    [引述 userid="336910" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518670/drv8836-back-emf-at-aout-bout

    在客户的系统中、当 AOUT/BOUT 上升(但时间很短)时、会观察到超过 VCC 的电压。

    [/报价]

    当 VBEMF 由 FET 体二极管传导至 VCC 时、就会发生这种情况。 这是预期行为。 体二极管和器件可承受极短的偏移(μs μ s)、不会导致任何器件损坏。 但是、如果由于快速边沿而导致峰值振幅超过1V (一个二极管压降)、客户可以使用四个分别跨 H 桥 FET 的肖特基二极管来减轻尖峰振幅。 大多数情况下不需要该肖特基二极管。 谢谢你。

    此致、Murugavel   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel-San、

    感谢您的快速检查。
    VCC 为2.2V。


    AOUT 方波在上升沿产生1V 过冲、但似乎处于额定电压范围内。

    另一方面、波形的下降沿似乎比 GND 低约0.5V。

    这也可以吗?

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hiroshi-San、

    [引用 userid="336910" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518670/drv8836-back-emf-at-aout-bout/5841952 #5841952"]

    VCC 为2.2V。

    AOUT 方波在上升沿产生1V 过冲、但似乎处于额定电压范围内。

    另一方面、波形的下降沿似乎比 GND 低约0.5V。

    这也可以吗?

    [/报价]

    XOUT 边沿出现-持续时间非常短(μs μ s)时为0.5V、这是可以接受的。

    此致、Murugavel