This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8163-Q1:DRV8163SQVAKRQ1封装和3D 模型文件。 软件包和3D 模型需要适用于 Allegro

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8163-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516910/drv8163-q1-drv8163sqvakrq1-package-and-3d-model-file-the-package-and-3d-model-need-to-be-applicable-to-allegro

器件型号:DRV8163-Q1

工具/软件:

我目前有一个电子设计项目、需要使用贵公司的 DRV8163SQVAKRQ1。 在设计过程中、我们希望获取此组件的封装和3D 模型文件。 封装和3D 模型需要适用于 Allegro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bao、

    感谢您的查询。

    请参阅、您可以从产品页面 https://www.ti.com/product/DRV8163-Q1#cad-cae-symbols 下载软件包文件 

    希望这有所帮助。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型未在网站上发布、因此我们无法下载、您可以直接将它们发送给我们吗、谢谢!我们想在悬架项目中选择它。μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模型尚未在网站上发布、因此我们无法下载。 请您直接将其发送给我们吗? 感谢我们想在悬架项目中选择它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bao 和 Fei:

    以下是   DRV8163SQVAKRQ1 3D 模型的步骤文件。 Ultra Librarian 器件应在器件完全发布后变为可用。

    e2e.ti.com/.../DRV8163SQVAKRQ1_2D00_3D_2D00_Model.stp。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供适用于 Allegro 的套餐?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还、芯片的封装谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    您能否还提供 DRV8163SQVAKRQ1的 Allegro 封装模型? 并直接发送给我们?

    BR、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您还可以提供 DRV8163SQVAKRQ1的 Allegro 软件包模型吗?

    我对这个问题有点困惑。 我不知道有任何 适用于 DRV8163的 Allegro 特定封装型号。 此软件包文件的预期内容是什么? 如果需要封装信息、可在第54页的数据表中找到: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8163-q1.pdf#page=54

    如果可以向我提供不同 DRV8xxx 器件的所需信息、我可以尝试向您获取 DRV8163S 的相同信息。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是用于布局的 PAB 软件包、Allegro 的软件包文件类型包括。 DRA。 规格相匹配。 PSM。 AD 的 PCB 封装文件格式为.pcbLib。您是否有这两种类型的文档? 如果有,请将其发送给我们,即使有。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fel、

    请允许我一些时间来看看我是否可以为你得到这些图块。  我的目标是明天为您提供更新。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fel:

    我能得到的最好是.olb、.dwg 和.lia 文件、因为我没有访问 Allegro 软件的权限。 我无法检查这些文件是否有效、因为我们没有 Allegro Cadence 许可证。 如果这些文件都不起作用、很遗憾、您可能不得不等待 DRV8163-Q1的正式版本 (预计在6月初)、此时 Ultra Librarian 应该拥有 Allegro 的文件。

    e2e.ti.com/.../DRV8163_2D00_Q1_2D00_items.zip

    此致、

    Joshua