This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1:PVDD 和 VREG 之间的二极管

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1509725/drv3901-q1-diode-between-pvdd-and-vreg

器件型号:DRV3901-Q1

工具/软件:

您好:

PVDD 和 VREG 之间的二极管的主要功能是什么?

实际上我们在 PVDD 之前有一个二极管。 那么、我们可以在 PVDD 和 VREG 之间设置 elminate 二极管吗?

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Vishwas、

    感谢您的问题。

    电容器诊断功能需要 PVDD 和 VREG 之间的二极管。 如果您使用储液罐盖、则需要将二极管置于电路中。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、

    提供给 PVDD 的功率有电流限制、需要限制储能电容器的浪涌电流。 如果在二极管和电容器之间添加电阻器、您是否会看到对诊断有任何影响? (添加高电阻值以引入更多延迟、从而减小电流)

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Vishwas、

    感谢您提出后续问题。

    您能否在 PVDD 路径之前添加中的电阻器?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ibinu、

    我们可以离线讨论以解释更多吗?

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    没问题。 请联系 TI Field 团队、他们应该能够帮助设置会议。

    谢谢、

    Ibinu