工具/软件:
您好同事
这是 DRV8143数据表屏幕截图。
1.我是否知道如何配置"设备"和"再循环路径"? 我找不到配置的特定引脚。
2.在我的应用中,我们的产品包括2个 ECU,每个 ECU 都有1个 DRV8143。 根据功能安全请求、它们将协同工作以驱动一个电机。 我可以使用 "采用两个 DRV8143"的全桥器件模式吗? 在此应用中、如何进行关断状态诊断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好同事
这是 DRV8143数据表屏幕截图。
1.我是否知道如何配置"设备"和"再循环路径"? 我找不到配置的特定引脚。
2.在我的应用中,我们的产品包括2个 ECU,每个 ECU 都有1个 DRV8143。 根据功能安全请求、它们将协同工作以驱动一个电机。 我可以使用 "采用两个 DRV8143"的全桥器件模式吗? 在此应用中、如何进行关断状态诊断?
您好、
感谢您的提问。 您在公共 E2E 上发布、而不是在内部发布。
1)
顶部2是图9-1的器件配置。 第三个是图9-2。 如果是图9-3.
如果两个输出都通过2个器件的 IN 引脚设置为 H、则为高侧再循环。
2)是的,它是可能的,并显示为图9-1。
可以根据第7.3.4.3节完成离线诊断。
谢谢
如果您还有其他问题、请披露您客户的名称和应用用例。
此致
Shinya
您好 Shinya、
这是 FAE Daniel 支持 Conti、Li Bing 是我客户提供的硬件。
我认为上述讨论存在一些误解、此处是背景:由于电流能力限制、Joshua 建议客户使用2个 DRV8144来驱动 H 桥、而不是使用1个 DRV8244。Li Bing 对驱动一个 H 桥的 DRV8144的兼容性有一些担忧。
1、第一个问题是:在8144/3中是否有特定的模式支持 H 桥配置,以确保两个器件可以协同工作而不会发生冲突?
我们在数据表中未找到此类模式、请澄清是否存在此类模式。
2.如果没有这样的模式,我们会担心 兼容性, 例如、器件如何实现关断状态诊断、尤其是对于开路负载检测、如果两个器件 同时检测到阻抗、会发生什么情况? H 桥双侧检测是否有任何时序要求?
3.是否有任何成功的故事,使用这种方案,或发现任何问题?
谢谢
此致、
Daniel Wang