This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:iLimit 引脚电压设定点

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1519652/mct8315z-ilimit-pin-voltage-setpoint

器件型号:MCT8315Z

工具/软件:

与 MCT8316Z0RRGFR 配合使用时、我看到电流限值引脚应设置为 AVDD/2以禁用逐周期电流限制。 为了实现这一点、我尝试使用两个2k Ω 电阻器实现一个分压器、其中点将进入 ILIM、另一端连接到 GND 和 AVDD。 使用此 I 进行测试时、测得 ILIM 引脚上存在一半的 AVDD 电压、但 MCT 无法驱动电机。  
要解决此问题、我必须恢复到电位器并手动调节电压。  

是否有理由通过分压器设置 ILIM 导致了该误差、或者是否有偏好禁用 ILIM 的方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    与 AVDD/2电机不会启动,我们需要通过改变 VLIM 电压允许一些电流。

    ILIMI 的范围为 AVDD/2、它不会向(AVDD/2 - 0.4)提供最大8A 的电流

    此致和谨致问候

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果我正确理解、实现最大电流限制的方法只是将 ILIM 引脚上的电压设置为 AVDD/2-0.4。 是否可以忽略任何其他方式来忽略电流限制?

    侧注说明、数据表看起来应该更新、因为使用 AVDD/2可以禁用电流限制

    "AVDD/2是最小值、当它施加于 ILIM 引脚逐周期电流限制时、会禁用电流限制、而最大阈值8A 可以通过在 ILIM 引脚上施加(AVDD/2 - 0.4) V 来配置。"

    我已经读取了这条线、并将其视为放置 AVDD/2将禁用电流保护、而不是将其设置为最大值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    了解您的顾虑并感谢反馈。

    此致和谨致问候

    Venkatadri S.