This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315Z:当输入总线电压高于几伏时、控制芯片会限制运行

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315Z, MCT8316Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508622/mct8315z-control-chip-limits-operation-when-input-bus-is-above-a-few-volts

器件型号:MCT8315Z
主题中讨论的其他器件: MCT8316Z

工具/软件:

我使用一个由 MCT8315Z 评估模块驱动的定制 BLDC 三相电机、具有三个相位中每一个相位的霍尔效应传感器反馈、我有一个 Arduino 可通过2kHz 或5kHz 的 PWM 调整占空比。  

 我将提高输入电压、在大约4-8V 时、电机似乎运行正常、速度是可控的、没有达到电流限值、我发现可以使用中断功能使其停止、然后重新启动。  

但是、当我将输入电压提升到8V 以上时、电机突然进入这种中断模式、在这种模式下、它只是消耗很小的功耗、一旦电压回落到低于该8vish 数字、电机就会重新启动、并像我预期的那样立即消耗几安培电流。 我发现、如果我使用断开开关来升高电压、然后在总线电压高于8V 的情况下启用它、它将开始非常缓慢地旋转或根本不旋转。  

我认为电流限制不是问题、因为当我以低于8V 的全占空比运行时、它会消耗比尝试在8A 以上消耗更多的电流。  

如何调试此问题/是否有可以尝试调整的设置来解决此问题? 我想将电压设置得远高于10V、因此这个行为是一个问题。 我不熟悉电机设计、这款电机不是我设计的、因此我没有关于电机本身的大量信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您能否验证 AVDD、降压输出是否高于8V。

    我们需要验证器件是否承受了任何应力、随着电压升高、我们会看到问题。

    您是否还能记录电源电流差异?

    这是在 EVM 或定制 PCB 上观察到的吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是使用 eval 模块、我只是从它运行自定义电机。
    当我将输入设置为8V 时、"VBK"测试点读数为5V。
    我没有出现任何错误、即使在之前正常工作的较低电压下、也会在我尝试运行电路板时引发错误。   
    显示的电源电流高达3.2A、由于没有电流探头、目前无法进行峰值测量。  
    我注意到的另一个奇怪的行为是评估板的 GUI、表明电机以大约2.4k RPM 的速度运行、但使用测速仪进行测量时、我看到该较低频率也与霍尔效应传感器读数相匹配。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的帮助、Venkatadri 今天正在休假。 在此事件中、您能检查一下 nFAULT 吗?  

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新并为任何其他看到此解决方案的人提供一个潜在的解决方案。 似乎是问题所在的是电路板的电流限制、我认为该限制是8A、但实际上 EVM 板的电流限制是4A、这使得相位与接地之间的测量波形看起来像一个 PWM 信号。 这是由于电流限制造成的。

    更改为8A IC 使我能够以更高的电压运行、并显示出更高的电流消耗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    电机负载是否高于4A?

    我们是否改为 MCT8316Z?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    电机负载是否高于4A?

    我们是否改为 MCT8316Z?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们现在将 MCT8316Z0RRGFR 用于电机驱动器、并看到电流消耗高于4A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您的确认、并且很高兴知道您能够取得进展。

    如果没有问题、我们可以关闭此主题并打开新主题以获得进一步支持。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.