This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262-Q1:输出问题

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518925/drv8262-q1-problem-with-the-output

器件型号:DRV8262-Q1

工具/软件:

大家好、感谢大家观看、

出于某种原因、我在 PH/EN 中使用 OUT1/OUT2、在 PWM 中使用 OUT3/OUT4。 如果可能、我真的想将两者都包含在 PWM 中。 模式1接地、模式2悬空、因为如果我将其置于 DVDD 上、它不会改变。

感谢您阅读、希望问题信息清晰。

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    感谢您发送编修。

    Unknown 说:
    出于某种原因、我使用了 PH/EN 中的 OUT1/OUT2和 PWM 中的 OUT3/OUT4。 如果可能、我真的想将两者都包含在 PWM 中。 模式1处于接地状态、模式2处于悬空状态、因为如果我将其置于 DVDD 上、它不会改变。

    在双模式下、该配置允许两个电桥处于 PH/EN 或 PWM 模式。 器件在 PH/EN 中不支持一个电桥、在 PWM 中不支持另一个电桥。 这不是预期行为。 PWM 的 MODE 引脚设置看起来正确。

    经过 进一步检查原理图、我注意到以下问题。

    1. C2-2电荷泵开关电容器必须为100nF。 原理图显示的是100 pF。  
    2. VREF1、2 引脚通过10 kΩ 电阻器连接至+5电源轨。 最大 VREF 不得超过3.3V
    3. IPROPI1上缺少 RIPROPI 电阻器、显示的仅为2引脚测试点。 如果不需要电流调节、VREF 输入电压必须> IPROPIx 引脚上的最大电压。 如果未提供适当大小的 RIPTOPI1、则此引脚上的电压将饱和并预期关闭输出。 必须纠正此问题。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、

    我做了你建议的1:它真的很有帮助、2:因为 PCB VREF 上的贴片与最大3.2V 连接、3:当我这样做时、它变得更糟、即使良好的 RIPROB 与第19页数据表中的公式搭配使用、因此我将其删除。

    我搞错了读数、所以我发现为什么输出会出现问题、所以输出端有自动 PWM。 但是、我通过测试发现、OUT4的 MOSTFET 是一个或两个损坏的、因为当我使用探头时、我看到 OUT4是一个受 OUT3干扰的副本。

    非常感谢您的帮助、感谢您的真诚感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我做了你建议的1:它真的帮助

    很高兴这个问题解决了。

    [报价 userid="655873" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1518925/drv8262-q1-problem-with-the-output/5841933 #5841933"]2:由于 PCB 上的补丁、VREF 连接的最大电压为3.2

    感谢您对此进行澄清。

    3:我这样做的时候更糟,即使在数据表第19页的公式中得到了好的 RIPROB,因此我删除了它们。

    这可能是由于问题1造成的、该问题现已修复。 需要 RIPROPI 来确保 ITRIP 比较器在电流调节的正确点跳闸。 如果不需要调节、则 IPROPI 必须连接到 GND 或选择 R 值、以使这些引脚上的电压不会接近或超过 VREF 电压。  

    我发现了为什么我的输出出现问题、因为我读错了、所以我在输出端有 bot PWM。 但是、我通过测试发现、对于 OUT4、实际问题是 MOSTFET 的一个或两个损坏、因为当我使用探头时、我看到 OUT4是一个 受 OUT3干扰的副本。

    如果存在焊接桥或串扰、请检查输入侧 IN3和 IN4。 您还可以将 IN4连接到 GND 并查看 OUT4 LSFET 是否导通以及 IN4是否连接至3.3V、并查看 OUT4 HSFET 是否导通、同时将 IN3保持在 GND 之间。 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murugavel、

    对于 OUT3/4、驾驶室完全损坏、因为他们有同样的偷听者、所以我要挑选另一个司机。

    感谢您的帮助

    谨致问候、Nicolas