This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV120:适用于1A 负载的解决方案

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8231A, DRV103, DRV110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1519464/drv120-solution-for-1-amp-load

部件号:DRV120
主题中讨论的其他器件:DRV8231ADRV103DRV110

工具/软件:

实际 PWM 电流调节器已终止。

我正在寻找具有电流调节功能的自体驱动器。

要求包括:

工作电压范围至少为15V 至26V @类电阻 R = 5、5 Ω

有功电流约 为1Amp/200ms (可能无需调节)

保持电流约为250mA mps

有一些合适的器件吗?
谢谢!

罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roman:  

    感谢您与我们联系。  

    您的应用需要进行电 流调节、因为电流最大可达5A  如果您正在寻找具有集成电流调节功能的驱动器、DRV8231A 是您的应用的不错选择。 它受益于电流调节、此外、它还具有集成 IPROPI 电流检测功能。 它允许您通过 MCU 控制螺线管。  

    DRV8231A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    您也可以仅在没有电流检测功能的情况下使用具有电流调节功能的 DRV。 以下是针对具有电流调节功能的器件的一些建议。  

    DRV8935数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    DRV8231数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    DRV8952数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    它们集成了电流调节功能、因此您可以设置峰值和保持能力所需的电流调节电平、并且通过 直接使用 MCU 控制输入和电流调节、您将获得非常严格的时序控制。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Mojtaba、我不确定这些 IC 是否 适合我。

    我没有任何外部驾驶。 我只有两根导线输入>电压已连接/已断开

    现在我有了非常简单的完全集成解决方案。  

    只需连接电压、输出端的电流为1A、持续时间比250mA 长200ms。

    我正在寻找 DRV103这样的器件、但其中包含电流调节功能。 (由于电压范围较宽)

    此致

    罗马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roman、  

    没错。 这些 DRV 都需要控制 MCU。  

    DRV110是另一种选择。 通过峰值和保持电流调整来对其进行全面的开/关输入电压控制。  它通过 PWM 驱动外部 MOSFET 以控制螺线管电流、并使用外部检测电阻来调节螺线管电流。 斜坡峰值电流、峰值电流保持时间、保持电流和 PWM 时钟频率可在外部设置。   

    DRV110数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    该 DRV 在电源引脚上还具有内部齐纳二极管、用于高压运行。 高于15V 的更高电压可直接通过串联电阻施加到 DRV110、并且通过设置 RPEAK 和 RHOLD 上的外部电阻器、可以调节电流。  

    如果您希望实现动态电流调节、则需要使用 MCU、否则 DRV110适用于您的应用。  

    如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    Mojtaba.