This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873:DRV8873是否适用于驱动直流有刷电机?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520174/drv8873-is-drv8873-suitable-for-driving-my-dc-brushed-motor

器件型号:DRV8873
Thread 中讨论的其他器件: DRV8243-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在考虑使用 DRV8873来驱动直流有刷电机、并想确认该电机是否适合我打算使用的电机。 我附上了电机数据表以供您参考。

以下是主要规格:

e2e.ti.com/.../683K_2D00_Quick_2D00_install_2D00_Peristaltic_2D00_Pump_2D00_Product_2D00_Introduction.pdf

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    DRV8873可用于 BDC 电机。 我唯一找不到的就是额定失速电流、即使在官方网站上、我假设它也会低于此器件的 OCP、但我找不到此信息、因此建议进行验证。

    我也建议查看 DRV8243-Q1、 这是一款非常相似的器件、具有较低的 Rdson、能够在比 DRV8873更长的时间内处理更高的电流、而不会触发 TSD。 此外、DRV8243-Q1还具有其他可能有用的功能。

    此致、

    Joshua