This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:禁用过流保护

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1522421/drv8876-disabling-the-overcurrent-protection

器件型号:DRV8876

工具/软件:

下面列出了有关 E2E 主题的后续问题:  
https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1071091/drv8876evm-run-tec-with-lc-filter

我尝试使用 LC 滤波器对 PWM 进行滤波、如上述 E2E 主题中所述。  

我有两个问题:
1)我是否可以禁用 DRV8876的过流保护功能? 该数据表 指出:

可以禁用内部电流调节、方法是将 IPROPI 绑定到 GND 并将 VREF 引脚电压设置为高于 GND 的值(如果不需要电流反馈)。

但是、我不清楚这是否禁用了过流保护和故障?  
换句话说、如果我将 IPROPI 连接到 GND 并且 VREF > GND、是否能够使用100uF 的输出电容器而不出现故障?  

2)它指出最大 PWM 频率为100kHz。 该限制是由于 OCP 需要最短导通时间3us 导致的、还是由于其他原因导致的?  
如果以250kHz 的开关速率运行该器件、会发生什么情况?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    1.

    过流保护阈值(OCP)在内部设置、无法调整。 该阈值旨在保护器件免受过流( 例如短路)的影响。  如果输出电流超过过流阈值 IOCP 且持续时间超过 tOCP、则会禁用 H 桥中的所有 MOSFET 并将 nFAULT 引脚驱动为低电平。

    电流调节阈值(ITRIP)可在外部 通过 VREF 电压(VVREF)和 IPROPI 输出电阻(RIPROPI)的组合进行设置。 此阈值应设置为给定应用的最大电流量。 ITRIP 阈值的设置应低于 OCP。

    2.

    是的、最大 PWM 频率设置为限制抗尖峰脉冲时间3us。 但是、它还针对传播延迟和占空比分辨率而设计。 如果 PWM 频率增加到超过100kHz、则占空比将在较低和较高占空比范围内失去分辨率。 如果查看输入和输出 PWM、可以在 o 示波器上观察到这一点。 频率越高、输入占空比和输出占空比就会开始不匹配。 换句话说、当超过最大 PWM 频率时、占空比的精度将降低(输入和输出之间)。  

     此致、

    David