This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262EVM:Hilfe bei DRV8262EVM:单路 H 桥+ PH/EN 相关 Nicht + VREF + Strommessung

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262EVM, DRV8262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521620/drv8262evm-hilfe-bei-drv8262evm-single-h-bridge-ph-en-funktioniert-nicht-vref-strommessung

器件型号:DRV8262EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8262

工具/软件:

Hallo zusammen,

ICH möchte DEN DRV8262EVM IM 单路 H 桥模式 MIT dem PH/EN 接口 betreiben。
Laut Datenblatt Habe ich folgende Einstellungen vorgenommen:

  • MODE1 =高电平 →Einzelne H- Brücke  

  • Mode2 =低电平 →PH/EN-Schnittstelle  

Allerdings funktioniert das Ganze nicht wie erwartet–Daher meine Fragen:

1. habe ich die richtigen 针 angesteuert?

ICH habe ein Bild von meinem Aufbau angehängt ó n, auf dem zu sehen ist, welche Pins ich auf high bzw. 很低的优雅的酒店

Tortz der oben genannten Einstellungen (MODE1高,MODE2低) zeigt der treiber keine Reaktion.
kann es sein, dass ich die falschen Pins geschaltet habe?
Oder muss man noch etwas Zusätzliches beasten?

(modus 1 = 格拉斯 kabel)(modus 2 =格拉斯 kabel)

 2. Wie kann ich VREF korrekt erhöhen ?

ICH möchte den maximalen Strom erhöhen、den der DRV8262 liefern darf.

Im Datenblatt STEHT,屁股男人大足:

  • DEN 跳线 J6 entfernen SOL(国际通用)

  • Dann An J5 (服从引脚) Eine externe Spannung (z. B.1,5 V Oder 3,3 V) anlegen kann

ICH habe 也 J6 entfernt 和3,3 V 一个 J5 angelegt–aber ES 钝化 Nickts.
Die Spule zieht weiterhin kaum Strom, es wirkt so, als würde VREF leuniert Oder blockiert werden.

Arrow rightμ s ️ Sind das überhaupt Die richtigen Pins , um VREF zu entkoppeln und manuell zu setzen?

 muss ich zusätzlich etwas beasten (Z. B. Dull-down、Schutzwiderstand、Aktivierung über 软件)?

 Beobachtung

很棒的酒店 MODE2 =为高电平 setze (也是 den in / in modus bringe 中的 den treiber)、
bekommt die Spule ein Ausgangsignal –还 grundsätzlich treiber reagiert M ü r。

aber es fließen nie mehr als ca. 0,5 a. 、selbst bei einer Versorgungsspannung von 5V 、9V 或12V  

Arrow right️ μ s 如何使用 VREF?
Wird der Strom intern,那么 Stark begrenzt, Weil VREF zu niedrig ist?
Oder könnte auth etwas anderes dafür verantwortlich sein?

3. Strommessung–IPROPI

ICH möchte die Stromaufnahme der Spule über den IPROPI 引脚 Auslesen and mit einem STM32 凌乱。

Laut Datenblatt gibt es im 单 H 桥模式 zwei IPROPI-Pins、Die man miteinander verbinden Soll。

Arrow right️ μ s Welcher PIN auf dem EVM-Board ist das konkret?
Arrow right️ μ s kann ich diesen direkt mit einem ADC-Eingang (z. B. A0) meines STM32 verbinden?
Arrow right️ μ s Brauche ich einen Spannungsteiler oder ist das Signal bereits angepasst?
Arrow right️ μ s muss ich einen externen 分流-Widerstand verbauen oder ist der im Board bzw. IM IC integriert?

ICH freue mich über jede Hilfe–insbesondere wenn jemand den treiber schon erfolgreich in dieser Konfiguration betrieben hat。

Viele Grüße

Dennis Formisano


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。 我们的专家将在几天内为您提供反馈。