This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:精确的角度控制?

Guru**** 2348500 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1520375/mcf8316a-precise-angle-control

器件型号:MCF8316A

工具/软件:

您好的团队、

MCF8316A 是否可用于精确的角度控制? 谢谢  
类似的机器人应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy Wang:

    MCF 没有位置控制、它们是无传感器 FOC。

    您需要基于传感器的方法。

    您能否提供有关机器人部分的更多详细信息?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    如您所知、许多公司都希望设计机器人相关产品。 因此、我的客户希望设计机器人手。

    客户要求。 你有什么建议吗?

    我认为需要 DSP+电机驱动器+编码器。 和其他模拟器件。

    1. BLDC FOC SMO 解决方案,需要角度定位功能
    2.我们的电动机有一对极
    3.工作电压为12V↓, 0.5A↓
    4、由于需要快速定位和移动,转速可以提高到10,000转/分(非正常)
    5. SDK 包括 FOC SMO 方法和定位控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您分享详细信息。

    我们没有采用 MCF 的基于传感器的 FOC 解决方案。

    我会将您的要求转发给其他小组、并告知您。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    我们是否有使用 FOC 和无传感器的位置控制参考设计? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    建议在 C2000论坛中对此进行讨论。

    MCF 系列没有位置控制功能。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.