This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8314Z:可以使用 MCT8314Z 直接驱动电机吗?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8314Z

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516705/mct8314z-can-i-use-mct8314z-to-drive-the-motor-directly

器件型号:MCT8314Z

工具/软件:

您好的团队、

我是否可以使用 MCT8314Z 直接驱动电机? 我不需要调整 MCT8316等参数。 我看到 IC 可以通过推进设置不同的驱动参数。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您可以使用 EVM 进行验证、这里有一些有限的硬件配置。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    是否有任何更新?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ven:

    客户将 使用 EVM 进行验证。 如有任何问题、请告知您。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    当然,我会等待答复。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.