This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:Bemf 控制值

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1516962/mcf8316aevm-bemf-contant-value

器件型号:MCF8316AEVM

工具/软件:

大家好、当我手动输入 BEMF 常数值时、之后它不会显示在 MPET 结果中。 因此会触发故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    我无法全面了解您的使用情况。

    我建议使用最新 Motor Studio 0.1.30版提供的 SmartTune 功能、这里有一个演示视频。

    请验证是否正确、并尝试使用 SmartTune 来调优电机。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marketl:

    是否有进展?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.