This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:EVM 可以't dirve BLDC 电机

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1496902/mcf8329evm-evm-can-t-dirve-bldc-motor

器件型号:MCF8329EVM
主题:MCF8329A 中讨论的其他器件

工具/软件:

e2e.ti.com/.../a7028b0ab72931ba558e5824d70ed544.mp4

我购买了 MCF8329A EVM 并按照用户手册中的说明进行了操作。 我还使用了 E2E 上的初始配置文件 Default Register MCF8329A.json、但无法驱动电机。 您能帮助我确定问题所在吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能分享电机规格吗? R、L、KE 和电机电流的最大电流?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电阻值(R):~Ω 3.25Ω

    测试频率值:100Hz

    Δ 电感值(L):4.6~5.1mH

    测试频率值:1kHz

    Ke值 μ s:~μ s 2.75ms

    电机电流 24V  2.1A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI E2E 网站上、无法插入 PDF 文档。 我只能手动输入特定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    感谢您分享详细信息、我们在周五不营业、我将调查此问题并在下周初回复。  

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    电机电流非常小、EVM 将具有1M Ω 检测电阻。

    分辨率可能具有挑战性。

    您可以在此处发布 JSON 文件吗?

    mA 速度为100Hz 表示 BEMF 适用于电机。

    请共享 JSON 文件。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    您有任何更新吗?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.