This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8315D:适用于机器人的 IC?

Guru**** 2587725 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315D, MCF8315C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521132/mcf8315d-suitable-ic-for-robotics

器件型号:MCF8315D
主题: MCF8315C 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我对 MCF8315D 很感兴趣、能简化我们的研发工作。 我们使用小型1PP 电机进行精确的 电机控制、传动比范围为10-50。 我很高兴在软件方面进行位置控制、但对专用 FOC 感兴趣。 想知道是否有人这样做、或者这是否是适合工作的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayan、

    MCF8315C 可以进行速度、扭矩、功率控制、但不能进行位置控制。

    您能否提供 有关该要求的更多详细信息?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.