This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:需要的技术援助----- P/N:MCF8316AEVM

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MOTORSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1521083/mcf8316aevm-technical-assistance-required--------p-n-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316AEVM
Thread 中讨论的其他器件: MOTORSTUDIO

工具/软件:

您好团队:

我们的客户之一收到 P/N: MCF8316AEVM、并且无法使开发板与 JEBAO 产品的无刷电机一起运行。 客户陈述以下内容:

------------------------

电路板在电子测试实验室中未经包装、并连接到我们的电机。 这是 JEBAO 产品的无刷电机。 很遗憾、我们无法让软件与电路板一起成功运行。 一切都表明了驱动程序的问题,因为没有连接到板可以建立。同时,我们已经实施了一个替代的解决方案。 这也意味着电机驱动器在任何时候都未通电。 在外部、电路板处于理想状态- 没有明显损坏。 因此、我认为问题纯粹在于软件方面。

我已经拆除了测试设置、很遗憾此时无法再次进行测试。 在我看来、问题的原因很可能是驱动程序冲突、或者 Windows 中可能存在与系统相关的限制。

------------------------

您能否帮助设计 EVM 的驱动器、使其能够与 BLDC 电机配合使用?  谢谢你。

此致、

Usman Niazi

368654.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Usman:

    需要准备几件事和提供所需的信息

    1.安装 MOTORSTUDIO、最新版本可在线使用

    2.为板供电,电动机规格为12V (不需要电动机),将 USB 电缆连接到 EVM 和计算机。

    3.启动 MOTORSTUDIO-如果一切正常、GUI 将自动检测 EVM。

    4.如果 GUI 无法检测到、请验证直流母线电流应为 GUI+ 25mA。

    5.查看产品页面上的 SmartTune 演示视频。

    感谢和最好的毕业生

    Venkatadri S.