This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:MCF8329A-Q1

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1508025/mcf8329a-q1-mcf8329a-q1

器件型号:MCF8329A-Q1

工具/软件:

我们目前正在为选择器件  300W 结构的集成式起动发电机(ISG)  项目、并感谢您在确定合适的解决方案时给予的支持  微控制器(MCU)  相关的电机驱动器。 技术要求如下:

  1. 列出  合规性(AEC-Q100或等效标准–必填)

  2. 至少1个 CAN 接口

  3. 无传感器三相 BLDC 电机控制  映射功能

  4. 最少8个 GPIO  一般用途

  5. 内置三相电机驱动器(SA、SB、SC 输出)  是优先选择

  6. 如果没有内置、请建议兼容  外部三相驱动器

  7. 电机驱动器(内部或外部)必须支持:

    • SA/SB/SC 相位输出  用于直接三相电机连接

    • 能够处理高达45V 的反电动势

请分享您的推荐 MCU 选项以及数据表、供货情况、交货周期以及任何可用的评估板或参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    感谢您的联系。 请给我两天时间,将返回详细信息。

    此致、

    Sachin S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    很抱歉我忽略了回答这个问题。 您能通过电子邮件将该问题发送给我: sachin-s@ti.com。  

    此致、

    Sachin S.