This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8244-Q1:有关 PWM 模式下 OCP 运行的问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1517962/drv8244-q1-question-about-ocp-operation-in-pwm-mode

器件型号:DRV8244-Q1

工具/软件:

你(们)好

我对 DRV8244-Q1的 OCP 操作有疑问。
在 PWM 模式下、我知道在我阅读数据表时 Out1和 Out2的过流保护都是 Hi-Z、但我错了吗?

在评估过程中、我将 Out1和 Out2引脚连接到下图中的电路、并将其短接至由 FET 组成的接收输出电路。

(LTspice 用于说明电路。)

此时、DRV8244-Q1在运行时、Out2固定为12V、Out1为500Hz/12V 的50%、灌电流输出为12.5Hz/12V 的80%。

当灌电流输出处于 GND 电平时、发生过流、DRV8244-Q1停止输出。 但是、已亮起的 D1开始以与灌电流输出相同的频率闪烁

如果 Out1和 Out2都是 Hi-Z、则当前没有路径、也不应闪烁。 此外、DRV8244-Q1的 MODE 引脚具有270kΩ 下拉电阻。

有什么我遗漏或误认的吗?

此致。

Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的提问。

    看起来您不是驱动电机、而是驱动 R + DIODE + FET。 这是很难期待的细节。

    不过、  

    1)我建议读出状态1/2/3。 然后就可以知道 DRV 检测到了故障。

    2)我不清楚您的目标/预期行为是什么以及如何驱动外部二极管和电阻器。

      如果您捕获波形、包括外部 FET 等的完整原理图、我或许能够按照您的问题进行操作。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉这个令人困惑的问题。
    让我了解一下我的问题、当保护工作正常时、Hi-Z 的定义是什么?

    Hi-Z 与什么相关?
    是 IC 的 GND 还是 OUT 引脚之间的 GND?

    DRV8244-Q1使用 HW 型号和 PWM 模式、DRVOFF 和 ITRIP 直接连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。  

    输出的"HiZ"定义为4个 MOS FET (OUT1/OUT2上的 HS/LS)关断。

    严格地说、DRV8244-Q1具有名为"RHiZ"的内部电阻、因此 OUTx 不是真正的高阻抗。

    在电机驱动器领域中、HiZ 用于表示所有 FET 均已关闭。

    此致

    Shinya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想我明白这种奇怪行为的原因。

    我还有一个问题:认识到在保护工作时也开启了高阻态是正确的吗?

    在数据表的第15页上、R-HIZ 描述为"处于睡眠或待机状态下的 OUT 接地电阻"。 我认为、即使器件处于活动状态且激活了过流、没有一些输入指令(1、1:PWM 模式)、它也不会进入待机或睡眠状态、是否可以说在激活保护时、不管这些指令如何、R-HIZ 都将导通? (因为我可以看到处于 R-HIZ 下的开关。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的提问。

    检测到 OCP 时、器件仍处于活动状态。 但是、输出变为高阻态(HS/LS FET 均关闭)。

    此致

    Shinya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的问题已得到解答。

    此致。

    Ryo