This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8340-Q1:输入逻辑高电流与计算值的不匹配

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8340-Q1, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1519841/drv8340-q1-input-logic-high-current-mismatch-with-calculated

器件型号:DRV8340-Q1
主题: DRV8353中讨论的其他器件

工具/软件:

在 DRV8340-Q1数据表中、对于使能引脚、输入逻辑高电平电流(I_LH)被称为80uA (在5V 输入时)和60k Ω 的下拉电阻(内部下拉)。

如果我计算下拉电流、则该值为83.33uA。 为什么不匹配?  内部运算放大器的剩余偏置电流是否为-3.33uA?

如果在 VM > UVLO 的情况下使能引脚悬空、会导致使能引脚上出现0.2V (3.33u*60k)吗?

否则、为什么输入逻辑高电流和下拉电阻不匹配。 (它与 INHx、INLx 引脚输入逻辑高电平电流和下拉电阻匹配)。

以上查询与典型值相关。  

对于最大输入逻辑高电平电流值、所有引脚逻辑高电平电流与下拉电阻不匹配。 (I_IH_max = 90uA 且 R_PD_min = 50k Ω、即 I_pin = 5/50k = 100uA)

对于 TI 的其他栅极驱动器、像 DRV8353这样的数据表中不会观察到这种不匹配情况。

请解释数据表中提到的引脚输入逻辑高电平电流值以及计算出的下拉电阻电流的原因。

典型值和最大值的计算温度。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我了解您对最大电流值和下拉电阻之间不匹配的问题。

    这可能是规格表中的错误。 这两个规格应该已经一起仿真、因此应具有比例范围。

    另一种可能性是、这些数据是基于从未观察到>90uA 的统计测量结果。

    除此之外、当 Vin 处于规格范围内时、不会出现任何问题。 这应该不会以任何方式影响器件运行。

    此外、启用时不会看到0.2V。  

    谢谢、

    Joseph