This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3245Q-Q1:如果 DRVOFF 信号不稳定、会发生什么情况?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1523087/drv3245q-q1-if-drvoff-signal-is-unstable-what-happens

器件型号:DRV3245Q-Q1

工具/软件:

您好:

我有一个问题要问 DRV3245。

如果来自 MCU 的 DRVOFF 信号是不可证实的、完全是振荡的、器件会执行哪项操作?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yutae:

    由于 DRVOFF 信号变为高电平会使 ENABLE_DRV 位清零、因此如果 DRVOFF 在低阈值和高阈值之间振荡、这将导致栅极驱动器输出被禁用。  

    此致、

    Anthony Lodi