This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A-Q1:有关无‐Ω 电机诊断的附加问题。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1523176/mcf8329a-q1-an-additional-question-regarding-the-no-motor-diagnosis

器件型号:MCF8329A-Q1

工具/软件:

您好、 我还有一个关于 NO‐电机诊断的问题。

我确认、当所有三个相位都打开或两个相位都打开时、诊断工作正常。

但是、当只有一个相位开路时、电机进入闭合‐环路模式、不会发生相位‐开路诊断。

是否难以检测到两个相位何时连接且只有一个相位断开?

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您发布这个问题,我看到另一个线程 f.

    我们将回答这个问题。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eun Jin Shin:

    在进行无电机故障实验时、请共享使用的"OL_ILIMIT"和"NO_MTR_THR"配置值(以安培为单位)。

    如果您使用的是最小"NO_MTR_THR"设置(1%)、请尝试接下来的设置(2%或3%)并确认问题是否仍然存在?

    此致、

    Dhinesh