This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10987EVM:GUI 交货周期不可选

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10987, USB2ANY, DRV10983
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515101/drv10987evm-gui-lead-time-not-selectable

器件型号:DRV10987EVM
主题中讨论的其他器件:DRV10987USB2ANYDRV10983

工具/软件:

您好、

我从事 DRV10987工作。

我有一个故障排除、无法输入交货周期。

按下 ENTER 键后、100U 将保持0。

是否有任何问题需要输入提前期值?

此致。

Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    什么是换向前进控制模式? 它是恒定的 还是依赖性的?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    恒定模式或依赖模式也存在相同的问题。

    此致

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    GUI 似乎存在问题。

    我可以输入该值。

    您能否提供有关环境的详细信息、是否能够正确安装 LabView Run Time?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要有关环境的哪些详细信息?

    我将在另一台 PC 上检查 LabVIEW 的配置。

    此致

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    我指的是 PC OS、LabVIEW 运行时详细信息。

    您可以进行检查和确认。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我的 PC 操作系统是 Windows 10专业版、版本22H2。

    我们有另一个问题,当我们启动应用程序,我们有这个错误消息:

    DRV10983 USB2ANY.lvclass:Write Register.vi
    寄存器写入不成功!! 请重新启动 GUI 并重试

    你认为这也是 LabVIEW 的问题吗?

    此致

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    是的,这个 VI 错误是后端引擎 LabView。

    您是否尝试使用另一台 PC?

    请遵循此主题 (+) DRV10975EVM:如何安装软件-电机驱动器论坛-电机驱动器- TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我们尝试使用另外两台 PC。

    我已经按照文档操作、但 NI LabVIEW 网站上有4个 LabVIEW 2014版本:

    - 2014年

    - 2014补丁

    - 2014 SP1

    -2014 SP1补丁程序

    必须安装哪些组件? 

    32位或64位

    此致

    Philippe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    使用32位2014。

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Philippe:

    是否有进展?

    谢谢、此致

    Venkatadri S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最后、我们不使用交货周期。

    我们已经在电机应用中得到了成功。

    您可以关闭 TT。

    此致

    Philippe