This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8106-Q1:TDRIVE 状态机时序图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8706-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1523119/drv8106-q1-tdrive-state-machine-timing-chart

器件型号:DRV8106-Q1
《Thread 中讨论的其他器件:DRV8706-Q1》

工具/软件:

我想估算 I_GLx (I_GL_x=I_HOLD) 反映   "图7-5上 V_INx 更改(Hi->Lo)的延迟时间。 TDRIVE 状态机"。

(我想对 DRV8706-Q1也提出同样的要求)

(1)在我的理解下,它可以从以下的量表。 正确吗?

   T_PD+t_drive (对于 I_DRIVEN)+t_dead_D+t_drive (对于 I_DRIVEP)

(2)当 I_GLx 从 I_DRIVEP 更改为 I_HOLD 时、值似乎 垂直变化。  

   这一过渡是否没有延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yonekawa:

    (1)在我的理解下,它可以通过以下内容进行计算。 正确吗?

    此公式是正确的。

    (2)当 I_GLx 从 I_DRIVEP 更改为 I_HOLD 时、值似乎 垂直变化。  [/报价]

    栅极驱动电流从 I_DRIVE 电平变为 I_HOLD 电平存在延迟。 图中未提及此延迟或数据表中指定的原因是栅极驱动电流变化的时序是 t_drive 时序的一部分。

    此致、

    Joshua