This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:BOOSTXL-DRV8323RS:

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1522442/boostxl-drv8323rs-boostxl-drv8323rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280025C

工具/软件:

我遵循带有 LAUNCHXL-F280025C 的通用电机控制实验、假设 DRV8323RS 使用47nF 电容器。   




此选项是否适用于应用 C0603C473K5RACTU KEMET | Capacities | Digikey for C9 C10和 C11


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    感谢您的提问! 团队成员的目标是在本周结束时回复您。

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、查理!

    感谢您联系我们。 是的、您的选择适用于 C9、C10和 C11。 如果需要、您可以找到一个额定电压低至6.3V 的电容器;否则、请随时继续使用这个50V 电容器。

    谢谢、

    Joel A. Adejola