This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8214:IPROPI 引脚连接至 ADC

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1523817/drv8214-ipropi-pin-to-adc

器件型号:DRV8214

工具/软件:

您好的团队、

如果客户需要将 IPROPI 连接到 MCU ADC、是否有必要在 IPROPI 引脚和 MCU ADC 之间使用缓冲器? 谢谢!\

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rayna、  

    不需要在 IPROPI 和 MCU ADC 输入之间使用缓冲器。  IPROPI 引脚会输出与流经 H 桥中的低侧功率 MOSFET 并经过电流镜增益(AIPROPI)调节的电流成比例的模拟电流。  

    应将 IPROPI 引脚连接到外部电阻器(RIPROPI)以接地、从而利用 IIPROPI 模拟电流输出在 IPROPI 引脚上产生一个比例电压(VIPROPI)。 这样即可使用标准模数转换器(ADC)将负载电流作为 RIPROPI 电阻器两端的压降进行测量。 可以根据应用中的预期负载电流来调整 RIPROPI 电阻器的大小、以利用控制器 ADC 的整个量程。

    此致、

    David